This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:负载开关 Vout 在接通后永远不会变为0V

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063936/tps22910a-load-switch-vout-never-goes-to-0v-after-turned-on

器件型号:TPS22910A

您好!

我在新设计中采用了该器件。  VDD 永远不会从 Vin 引脚上移除。 VIN = Vdd = Vbat 或3.3V、具体取决于是否启用3.3V 升压稳压器。  当稳压器处于未启用状态时、VBAT = Vdd。  我看到、当我通过拉低使能引脚来启用 TPS22910A 器件时、在一段时间后禁用该器件 Vout 从不返回0V、并且有电流流流过我的电路、这是我不希望的。 实际上、由于 Vout = Vin * 0.5、进入芯片的 Vin 似乎被电阻分压器减半。  即、当 Vin = 2.5V Vout = 1.2-1.3V 时、 当 Vin = 3.0V Vout = 1.5V 时

COUT :Cin =4.7uF :0.1uF。  

此行为是否表明这些部件已损坏?  (我有5个板的运行方式相同)。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布后、我很快就解决了我的问题。  这是由于电路板上的另一个芯片导致的、并在固件中进行了修复。  可以关闭此线程。 抱歉。