Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22910A 您好!
我在新设计中采用了该器件。 VDD 永远不会从 Vin 引脚上移除。 VIN = Vdd = Vbat 或3.3V、具体取决于是否启用3.3V 升压稳压器。 当稳压器处于未启用状态时、VBAT = Vdd。 我看到、当我通过拉低使能引脚来启用 TPS22910A 器件时、在一段时间后禁用该器件 Vout 从不返回0V、并且有电流流流过我的电路、这是我不希望的。 实际上、由于 Vout = Vin * 0.5、进入芯片的 Vin 似乎被电阻分压器减半。 即、当 Vin = 2.5V Vout = 1.2-1.3V 时、 当 Vin = 3.0V Vout = 1.5V 时
COUT :Cin =4.7uF :0.1uF。
此行为是否表明这些部件已损坏? (我有5个板的运行方式相同)。
谢谢