This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38512-ADJ:结至环境热敏电阻 SO PowerPAD

Guru**** 2649245 points

Other Parts Discussed in Thread: LP38512-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063397/lp38512-adj-junction-to-ambient-thermal-resistor-so-powerpad

器件型号:LP38512-ADJ

大家好、

是否有助于确认 LP38512-ADJ (SO PowerPAD)与环境热阻的结点? 数据表中的功率为168W/C、看起来非常大。 测试结果显示、根据客户的反馈、该值应约为40W/C。

客户希望在3.3V->1.8V/600mA 时使用它。 但是 、如果数据表中使用的是168W/C、则无法正常工作。

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    注5表示热指标是使用2层 PCB 进行仿真的、这不是现在使用的典型电路板。 JEDEC 高 K 4层电路板是我们用于仿真热指标的标准电路板布局、与数据表中所示相比、它肯定会表现出更好的热性能。 如果您愿意、我可以提交一个热模型请求以获取新的热指标数据。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的、请帮助 提交热模型请求。 客户需要热阻值来确定此部件是否可以按照其要求工作。

    谢谢!

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我已经提交了一个新的热模型申请。 请注意、此申请通常有2-3周的提前期、但在我们的假期中、可能需要比此更长的时间。 我将在获得结果时更新此帖子。

    此致、

    Nick