Other Parts Discussed in Thread: LP38512-ADJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP38512-ADJ 大家好、
是否有助于确认 LP38512-ADJ (SO PowerPAD)与环境热阻的结点? 数据表中的功率为168W/C、看起来非常大。 测试结果显示、根据客户的反馈、该值应约为40W/C。
客户希望在3.3V->1.8V/600mA 时使用它。 但是 、如果数据表中使用的是168W/C、则无法正常工作。

谢谢。
此致、
利维亚