主题中讨论的其他器件:BQ78350
大家好、当我用20安培 的电流为电池充电时、情况或多或少正常。 在充电结束时的某个时刻 、或者电池比另一个更大、 则 BQ78350开始进行平衡。
电池电压不表示实际电池电压值、而是由于平衡过程而变化。 测量的电池电压为 axample 3.9v、而其他电池为3.5或 somthine、就像这样。 此外、measuret 3.9V 实际上是3.55V、CREATE 会使 BQ 78350达到平衡。 我的 COV 设置为3.9V 、因此充电停止、系统将进入稳定状态 Chg 端口平衡开关停止电池处于平衡状态、但我有 COV (由于平衡周期会驱动已测量的电池电压)。
该 COV 实际上不 是它所发生的 COV、因为 BQ78350在错误的时间段测量电池的体容量。
在我看来、在电池平衡期间、您应该平衡和切换平衡、然后测量电压电平、并在需要时再次使用正确的斜台和启动电弧。 在这种情况下、COV 不取决于平衡期间的奇怪电压电平。
我的问题是、这是器件中的一个错误。我是否必须在器件中设置一些额外的位来防止 这种情况。?