This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:充电期间的平衡出错。 COV 无效

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063383/bq78350-r2-device-fw-balancing-at-en-of-charge-period-go-wrong-invalid-cov

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350

大家好、当我用20安培 的电流为电池充电时、情况或多或少正常。 在充电结束时的某个时刻 、或者电池比另一个更大、 则 BQ78350开始进行平衡。
电池电压不表示实际电池电压值、而是由于平衡过程而变化。 测量的电池电压为 axample 3.9v、而其他电池为3.5或 somthine、就像这样。 此外、measuret 3.9V 实际上是3.55V、CREATE 会使 BQ 78350达到平衡。 我的 COV 设置为3.9V 、因此充电停止、系统将进入稳定状态 Chg 端口平衡开关停止电池处于平衡状态、但我有 COV (由于平衡周期会驱动已测量的电池电压)。

该 COV 实际上不 是它所发生的 COV、因为 BQ78350在错误的时间段测量电池的体容量。

在我看来、在电池平衡期间、您应该平衡和切换平衡、然后测量电压电平、并在需要时再次使用正确的斜台和启动电弧。 在这种情况下、COV 不取决于平衡期间的奇怪电压电平。

我的问题是、这是器件中的一个错误。我是否必须在器件中设置一些额外的位来防止 这种情况。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4S3P_5F00_X30_5F00_SEAL_5F00_VER1.6_5F00_SEAL.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rens:

    BQ78350从 AFE 器件(BQ769x0)读取电池电压。 在平衡期间、BQ769x0会以固定的间隔停止平衡以执行电压测量、因此不应在电池平衡时测量电压。 如果电池输入滤波器组件非常大、由于稳定时间较长、较长的时间常量会影响电压测量、因此需要注意这一点。  

    您可以共享.gg.csv 文件(而不是 srec)吗? 您的系统中有多少个电池? 您能否展示平衡电路原理图?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我有一个1k 和4、7uF 的输入滤波器。 我将电阻器减小到100欧姆、这确实会在平衡模式期间提供稳定的电压读数。现在、我在平衡期间看到、充电周期结束时、充电器会完成充电周期、我再也看不到 COV 了。

    我看到、当充电完成时、平衡仍然处于活动状态、我认为这是正确的且可变的?
    平衡模式的创建过程是什么?
    我假设 当所有电池都在电弧窗口中时 、情况是否正确?

    此致

    RENS