This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:Maxim Himalaya 的替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TPS65023B, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062275/tps650250-alternative-to-maxim-himalaya

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:LMZM23601TPS65023B

大家好、  

我的客户 正在开发一个新的电池输入级、该输入级将用于多种设计。 对于此开发,研发团队正在寻找一个低成本24伏电池输入级,以逐步降低至“+5V 大约300mA”、“+ 3.3V 大约500mA”、“+7.5V 大约750mA”和2.5V 50mA 基准电压,精度为0.5%。 我们是否有适合这种情况的四路降压转换器?

 他们目前使用 Maxim 公司的喜马拉雅系列产品(www.maximintegrated.com/.../himalaya-uslic-power-modules.html),但他们需要将下一代产品的成本降低 80%。

因此对 TI 替代产品感兴趣。 外形小巧、外部组件最少、价格低廉是这些设备的关键因素。

 您会在此处提出建议吗?

谢谢、期待您的回应、  

此致、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    感谢您的支持! 您是否知道他们目前正在专门使用哪个器件? 如果您有器件型号、我可以查看详细信息、看看我们是否有紧密替换。 此外、您能否确认这适用于非汽车应用?

    客户是否可以将 PMIC 解决方案与前置稳压器相结合来降低输入电压?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、  

    当前使用以下内容:

    5V–500mA [MAXM17575ALI#]

    3.3V (数字)[MAXM15064AMB+T ](模拟3.3V 由滤波器制成)

    2.5V 和5.0V (A/D 模拟参考电压)[ LT6658AIDE-2.5#PBF ]

    您是否能够基于此建议备选方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    感谢您提供信息! 以下是可供更换的选项:

    • 从我们的内部交叉参考工具中  可以看出、LMZ36002RVQT 和 LMZM23601  分别是 MAXM17575ALI#和 MAXM15064AMB+T 的理想替代产品。  

    • 您还可以查看 TPS650830 和 TPS43331-Q1 、它们是具有多个可实现 24V 输入的输出电压轨的集成解决方案。  如果您认为这些解决方案中的任何一个都很适合、请告诉我、我 将让您联系相应的应用工程师以获得技术支持。  

    • TPS65023B 和 TPS650250是硬件可配置的 PMIC、   如果客户添加前置稳压器将输入电压降至~5.5V-6V、也可以考虑使用这些 PMIC。

    谢谢、

    Brenda