Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, TPS65023B, TPS650250
主题中讨论的其他器件:LMZM23601、 TPS65023B、
大家好、
我的客户 正在开发一个新的电池输入级、该输入级将用于多种设计。 对于此开发,研发团队正在寻找一个低成本24伏电池输入级,以逐步降低至“+5V 大约300mA”、“+ 3.3V 大约500mA”、“+7.5V 大约750mA”和2.5V 50mA 基准电压,精度为0.5%。 我们是否有适合这种情况的四路降压转换器?
他们目前使用 Maxim 公司的喜马拉雅系列产品(www.maximintegrated.com/.../himalaya-uslic-power-modules.html),但他们需要将下一代产品的成本降低 80%。
因此对 TI 替代产品感兴趣。 外形小巧、外部组件最少、价格低廉是这些设备的关键因素。
您会在此处提出建议吗?
谢谢、期待您的回应、
此致、
奥比那。