尊敬的德州团队:
当天的问候!!
希望你们做得好、
我们使用的是 TPS62130A 降压转换器、其输入源是4.2V/2600mAh 的锂离子电池、ESP32作为 MCU、我们使用高侧开关触发 BG95-M3模块电源。
在这里、我共享下面的原理图、
ESP32-Wroom 32E 原理图:
BG95-M3模块电路原理图:
降压转换器原理图:
在我们不触发 BG95模块之前、一切都正常、当我们为 BG95模块通电时、整个系统会随着3.3V 电源轨的下降而复位。 您可以从下图中看到。
降压转换器是否存在 无法同时为 MCU 和 BG95模块提供足够功率的问题?
此外、我们还使用0.47欧姆的分流电阻器测量了 BG95-M3模块峰值电流、因为分流电阻器上的峰值压降为0.7V、因此我们针对 BG95模块测量的峰值电流约为1.5A、 因此、根据该电流峰值、降压转换器能够提供电流、但仍能提供几毫秒的时间、3.3V 电源轨降至1.68V。
请您 指导我们解决此问题。
期待您的回应。
谢谢、此致
Dharmesh Patel