This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:当我们驱动 BG95-M3模块时、由于 ESP32始终被复位、降压转换器的输出电压从3.3V 下降到1.68V、持续时间为1ms

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063013/tps62130a-the-output-voltage-of-the-buck-converter-is-get-drop-to-1-68v-from-3-3v-for-the-1ms-of-time-due-to-which-our-esp32-is-get-reset-all-the-time-as-we-drive-the-bg95-m3-module

器件型号:TPS62130A

尊敬的德州团队:
当天的问候!!

希望你们做得好、

我们使用的是 TPS62130A 降压转换器、其输入源是4.2V/2600mAh 的锂离子电池、ESP32作为 MCU、我们使用高侧开关触发 BG95-M3模块电源。

在这里、我共享下面的原理图、

ESP32-Wroom 32E 原理图:

BG95-M3模块电路原理图:

降压转换器原理图:


在我们不触发 BG95模块之前、一切都正常、当我们为 BG95模块通电时、整个系统会随着3.3V 电源轨的下降而复位。 您可以从下图中看到。

降压转换器是否存在 无法同时为 MCU 和 BG95模块提供足够功率的问题?

此外、我们还使用0.47欧姆的分流电阻器测量了 BG95-M3模块峰值电流、因为分流电阻器上的峰值压降为0.7V、因此我们针对 BG95模块测量的峰值电流约为1.5A、 因此、根据该电流峰值、降压转换器能够提供电流、但仍能提供几毫秒的时间、3.3V 电源轨降至1.68V。

请您 指导我们解决此问题。
期待您的回应。

谢谢、此致  
Dharmesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    请参阅数据表第8.4.3节" 100%占空比运行"。 根据公式3、您可以计算出您的最小输入电压。 然后、您将看到转换器是否可以提供1.5A 电流。 您可以短接 Q6、 使用较低的 DCR 电感器和 重思考 PCB 铜以减少压降。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、
    当天的问候!!

    感谢您的快速响应、

    根据您的建议、我计算了100%占空比运行时的最小输入电压3.17V、但我使用的电池电源为4.2V。 此外、我们注意到、当我们绕过 Q6 并持续为 BG95模块供电时、整个系统将正常工作。 但是、当我们开始使用高侧开关(Q6)切换 BG95模块电源时、由于3.3V 电源轨压降、器件开始复位。 您可以在上述共享波形中看到。

    请注意、我们使用的电感器具有29m Ω 的 DCR。  https://www.we-online.com/katalog/datasheet/78438356022.pdf

    谢谢、此致
    Dharmesh Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharmesh:

    您的计算错误。 如果最小输入电压为3.17V、如何获得3.3Vout? 它是降压转换器(降压)。 Vinmin=Voutmin+Iout (Rdc (on)+Rdcr+Q6 Rdson +其他 PCB 走线压降)。 因此您的输入电压无法在该条件下保持3.3V 的输出电压。 您可以尝试断开4.2V 电池的输入。 提供5V 外部直流电源。 您将看到一切看起来都正常。 无论如何、您都需要用笨重的线缆短接 Q6、因为它会导致更多的压降。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy