This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:ASC、安全关断方案、500kHz 开关频率

Guru**** 2940040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown-scheme-500khz-switching-frequency

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC21732

SiC 驱动器的最佳保护功能是:两级关断(UCC21732和 UCC21739)或软关断(UCC21710和 UCC21736)?

有源短路有什么作用?

UCC21710和 UCC21736之间的过流保护有何差异?

我能否将 UCC21736或 UCC21739用于 SiC 器件,因为它们具有短路检测(过流)功能,如 UCC21710和 UCC21732?

 UCC217xx 计算器为何缺少 UCC21736和 UCC21739? 它们是否适合 SiC 驱动、开关频率约为500kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于很多问题都涉及 UCC217xx 系列内的比较、我建议查看下面链接的比较表(FAQ)、该表应该是一个有用且方便的指南、以便帮助快速比较所有变体。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011093/faq-ucc21710-what-are-the-differences-between-ucc217xx-and-iso5x5x/3736299?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=difference%20ucc217xx#3736299

    [引用 userid="50494949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown 机制500kHz-switching-frequency "]

    SiC 驱动器的最佳保护功能是:两级关断(UCC21732和 UCC21739)或软关断(UCC21710和 UCC21736)?

    [/报价]

    这取决于客户用例。 2LTO 基本上在关闭期间有一个稳定期。 有些设计人员希望这样做、而有些设计人员不希望这样做。

    通常、UCC21710中的纯软关断更受欢迎。 如果有任何疑问、我建议您使用 SiC FET 模拟短路事件。  

    [引用 userid="50494949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown 机制500kHz-switching-frequency "]

    有源短路有什么作用?

    [/报价]

    请参阅附件

    e2e.ti.com/.../What-is-Active-Short-Circuit-_2800_ASC_2900_-in-UCC21736_5F002D00_v14_2D00_20211216_5F00_134114.pdf

    [引用 userid="50494949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown 机制500kHz-switching-frequency "]

    UCC21710和 UCC21736之间的过流保护有何差异?

    [/报价]

    检测部分没有差异。 然而、UCC21736中的软关断电流较高(400mA 与900mA)。  

    [引用 userid="50494949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown 机制500kHz-switching-frequency "]

    我能否将 UCC21736或 UCC21739用于 SiC 器件,因为它们具有短路检测(过流)功能,如 UCC21710和 UCC21732?

    [/报价]

    是的、您可以按照数据表中所示使用 DESAT 配置进行配置、也可以使用分流电阻器。  

    [引用 userid="50494949" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1063081/ucc21710-asc-safe-shutdown-scheme-500kHz-switching-frequency ]UCC21736和 UCC21739为何 UCC217xx 计算器中缺失? 它们是否适合 SiC 驱动、开关频率约为500kHz[/quot]

    因为这些器件是在我们开发计算器后发布的。 除关断时间计算器外、该计算器仍可在不更改任何内容的情况下为其工作、您需要将 STO 电流的400mA 更改为900mA。 就是这样。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 还有一个问题:是否有任何工具可用于计算所选驱动器的给定应用所需的电源输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、总电流是以下电流之和:

    *驱动器次级侧的 Iq/运算电流(来自数据表)

    * SiC FET 的 Qg 乘以开关频率(Qg 来自数据表)、这基本上是我们从 VDD-VEE 每周期移动的电荷量

    *电路次级侧上从该隔离电源消耗电流的任何其他元件。 这通常很难确切地知道。

    将此电流乘以 VDD-VEE、即可估算功率。 请确保您也将其与之进行比较、以便有余量。 我想说、您应该将25%的余量保持在最低水平。

    例如、假设我的 Iq = 10mA、Qg = 500nC、f=20kHz、0.3

    我估计电流为10mA + 500nC*20kHz 或20mA。 VDD-VEE 的典型值为18V,因此我的功率大约为0.36W,至少仅来自栅极驱动器。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮告知我。

    最好

    Dimitri