主题中讨论的其他器件: UCC21732
SiC 驱动器的最佳保护功能是:两级关断(UCC21732和 UCC21739)或软关断(UCC21710和 UCC21736)?
有源短路有什么作用?
UCC21710和 UCC21736之间的过流保护有何差异?
我能否将 UCC21736或 UCC21739用于 SiC 器件,因为它们具有短路检测(过流)功能,如 UCC21710和 UCC21732?
UCC217xx 计算器为何缺少 UCC21736和 UCC21739? 它们是否适合 SiC 驱动、开关频率约为500kHz?