This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3477:LM3477中是否默认需要补偿器网络?

Guru**** 2514255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063093/lm3477-is-the-compensator-network-required-as-a-default-in-the-lm3477

器件型号:LM3477

对于标准降压设计、LM3477中是否需要补偿器网络作为默认设置?

数据表提到:

"在功率级已知的情况下、可以设计一个补偿器来提高性能和稳定性。 LM3477/A 通常只需要一个电阻器和电容器即可进行补偿、但根据功率级的不同、它可能需要三个或四个外部组件"

"COMP/SD 2补偿引脚。 连接到此引脚的电阻器-电容器组合可为控制环路提供补偿。 将此引脚拉至低于0.65V 的电压、以关断。"

我是否可以让 COMP 引脚保持悬空、降压稳压器是否可以在没有补偿的情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3477需要在 COMP 引脚和接地之间至少连接一个外部电阻器/电容器。 这将引入一个极点,该极点将抵消输出滤波器的 ESR 零点,并确保环路带宽处于 LM3477建议的10kHz-50kHz 频带内。 如果使用简单的 RC 补偿方案、则可以选择 R_c 来满足数据表中的等式44。 然后、可以根据等式45中所示的关系选择 c_c。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    非常感谢! 只需检查一下、在反相降压/升压拓扑中、这些电阻器-电容器组合必须连接到反相电压输出、而不是系统接地、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dario、

    是的、这是正确的连接。

    此致、

    阿尔茨