请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3477 对于标准降压设计、LM3477中是否需要补偿器网络作为默认设置?
数据表提到:
"在功率级已知的情况下、可以设计一个补偿器来提高性能和稳定性。 LM3477/A 通常只需要一个电阻器和电容器即可进行补偿、但根据功率级的不同、它可能需要三个或四个外部组件"
"COMP/SD 2补偿引脚。 连接到此引脚的电阻器-电容器组合可为控制环路提供补偿。 将此引脚拉至低于0.65V 的电压、以关断。"

我是否可以让 COMP 引脚保持悬空、降压稳压器是否可以在没有补偿的情况下工作?