This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:零负载时的高纹波输出电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063076/lm5181-high-ripple-output-voltage-at-zero-load

器件型号:LM5181

你好!

我在 LM5181上有一个电源。

Lpri = 32 μ H
Pri:Sec = 4:1

VIN=10-17V
VOUT=5V

我使 IC LM5181上的电源。

一般来说、源代码运行良好。 加载0时、在负温度下会出现问题。
负载为0mA 时、会出现较大的纹波、达到200-300mV。

为输出(4x22μF)添加电容器或 Rtc 或 RFB 电阻器的变化不会产生实际结果。

只有在负载增加50mA 或更多之后、源才开始正常工作。

我的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的器件是否具有布局? 将输入电容器靠近 VIN 引脚的输入非常重要、如下所示

    您还可以查看 C4的值、看看它是否会改善空载时的纹波

    谢谢  

    -阿鲁夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此帖子中 Tim 的回答:

    (+) LM5180EVM-S05:轻负载运行和瞬态响应-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    LM5181具有最小负载要求。 如果您的应用无需负载操作、则可能需要减小 R8的值、使其满足 Tim 所述的最小负载要求。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个公式、对吧? 中介绍了哪些文档? 我在数据表中找不到它。
    Iout-min = 0.5*Lmag*IPK-FFM^2*Fsw-min/Vout

    Iout-min=0.5*32uH*0.75A-0.15A^2*12k/5V=54mA

    我的计算是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这就是我提到的公式。 这可以通过求解 Iout 数据表中的公式6来找到。  

    我无法计算您得到的相同数字。 IPK-FFM 是指一个术语、应设置为0.15A。  

    如果您尚未完成此操作、请参阅产品文件夹中提供的快速入门计算器工具、并使用此工具帮助您选择组件(位于软件开发下)。 根据此工具、您可能需要增加磁化电感。  

    此致、

    Harrison Overrurf