This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:推荐的 PWM 调光频率

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062554/tps92691-reccomended-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92691

您好!

如何计算可使用非 PWM 引脚的最大频率?

我更喜欢使用尽可能高的频率来最大限度地减少闪烁。

TPS92691将在90kHz 下工作、它是一款升压 LED 驱动器

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以以120Hz-240Hz 的频率进行 PWM、并且您不会看到任何闪烁、因为您的眼睛会将其集成到一起。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tuan、

    感谢您的回答、但我可以使用的最大 PWM 频率是多少?
    我希望最大限度地提高频率、以避免即使在摄像机录制文件上也出现闪烁。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在一天结束前就此向您回复。

    谢谢、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计的最大 PWM 频率为1KHz - 2KHz。  由于它是 PWM 输出电流时的采样系统、因此输出电流必须斜升至设置点、并且在 PWM 关闭之前环路必须保持稳定。  这意味着由 Rt 设置的基本开关频率以及功率级组件将决定此最大 PWM 调光频率。   

    谢谢 Tuan