请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 您好!
如何计算可使用非 PWM 引脚的最大频率?
我更喜欢使用尽可能高的频率来最大限度地减少闪烁。
TPS92691将在90kHz 下工作、它是一款升压 LED 驱动器
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.