This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063265/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

大家好、

以下2个问题可能需要您的帮助:

1. 连接电池后,电压为平稳的直线,约为1.92V;

下图显示了未连接电池的 BQ24610的 VFB 引脚波形、这是否正常?

该电路如下所示:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/BQ24610_3575EF8DFE56_-.pdf

2.第六秒开始充电,第十一秒停止充电 , 第三十秒开始充电。  为什么充电过程 不会持续? 请观看以下视频:

e2e.ti.com/.../BQ24610_C6899198_.mp4

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃、

    BQ24610正在运行电池检测;请参阅第9.3.23节。

    2.您能提供更多详细信息吗? 发生这种情况时、电池电压是多少? 发生这种情况时、您可以捕获输入电压、PH 电压、电池电压和充电电流的波形吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。