This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2420:TPS2420是否可以是 TPS2590的引脚对引脚替代产品?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063371/faq-tps2420-can-tps2420-be-a-pin-to-pin-replacement-for-tps2590

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件:TPS2590

TPS2420是否可以是 TPS2590的引脚对引脚替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2420可用作 TPS2590的引脚对引脚替代产品。 从下图中可以看出、两个器件的引脚布局相同、封装尺寸也相同。 它们还具有相同的工作电压和电流范围。

    除13和14外、所有引脚功能均相同。 唯一的区别是 TPS2590的引脚13和14接地,TPS2420的引脚13和14分别为 IMON 和 PG。 因此、您可能会担心我们能否在 TPS2420中将 IMON 和 PG 接地? 答案是肯定的。  

    PG 引脚可接地、因为它是一个开漏引脚。  

    IMON 引脚也可以接地、但不会影响器件性能 、因为它只连接到具有极高输出阻抗的电流源。