请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53515 您好!
我的客户测量的 Fsw 大约为800kHz。 VIN=12V、VOUT=3.3V。
根据数据表、它显示了输出电压为3.3V 时的 FSW 规格典型值。
您能否在输出电压为5V 时提供 Fsw 规格?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户测量的 Fsw 大约为800kHz。 VIN=12V、VOUT=3.3V。
根据数据表、它显示了输出电压为3.3V 时的 FSW 规格典型值。
您能否在输出电压为5V 时提供 Fsw 规格?

您好 IDE、
很抱歉,让我再次澄清我的问题。
我的问题是我客户的硬件设计是600kHz、但测试结果是大约800kHz。
由于数据表中的 Fsw 规格基于 Vout=3.3V。
我的客户设计是 Vout=5V、因此我们应该预计 Fsw 将高于600kHz、对吧?
如果是、当 FSW 硬件设计为600kHz 时、Vout=5V 的 FSW 规格是什么? 或者、您是否有任何可以提供给我的客户供参考的仿真/测试结果?