主题中讨论的其他器件: TPS23731EVM-095、 TPS2378
各位专家:
我在阅读 TPS2378EVM-602的用户指南时遇到了一些问题。
我发现 MOSFET 不在输出迹线处。
它们之间的区别是什么。
通常情况下、反激式的 MOSFET 位于输出迹线、我是否有道理?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我在阅读 TPS2378EVM-602的用户指南时遇到了一些问题。
我发现 MOSFET 不在输出迹线处。
它们之间的区别是什么。
通常情况下、反激式的 MOSFET 位于输出迹线、我是否有道理?

您好!
是的、我认为您是有道理的。 您会说、二极管的漏极通常连接到输出电感器(此原理图中为 L2)。 将其连接到电感器称为将 FET 置于高侧、当前的图示方式是将 FET 置于低侧。
我们从一段时间以来了解到这不是一个好主意。 原因是大多数 MOSFET 都构建了三个源极引脚、一个栅极引脚、然后是四个引脚和一个漏极焊盘。 因此、漏极是发生热耗散的地方。 为了帮助散热、我们建议使用较大的铜平面。
低侧 FET 的问题在于漏极现在是一个高 dV/dt 平面、因为它在变压器的左侧和 PGND 之间切换。 因此、使该平面较大会产生不良的 EMI。
因此,我们现在产生了一个冲突--我们需要一个用于热性能的大平面,但我们需要一个用于 EMI 的小平面。
如果我们将 FET 置于高侧(如 TPS23731EVM-095)、则漏极连接到电感器、dV/dt 不大、因此 EMI 贡献最小化。
请注意、TPS2378是一个较旧的器件、因此我们(正在)仍在学习。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
我创建了这份很棒的材料、用于讨论优缺点。
www.ti.com/.../slua861.pdf