This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:输出电容

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062307/tps63806-output-caps

器件型号:TPS63806

您好!  

我们需要有关63806是否可以直接替换设计中的63805的技术建议。  我看到我们建议63806使用2x47uF 输出电容、而63805仅使用1x22uF 输出电容。  我们目前的设计中没有超过1x22uF 的空间,因此不可能按照建议使用2x47uF。

您能否解释为什么63805和63806之间存在设计差异?  

63806是63805的真正替代产品吗? 还是需要大于1x22uF 的电容器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  JDJ、

    如数据表和用户指南中所示、对于 TPS63806、建议使用2*47uF 输出电容。

    我会尝试指出原因、这将需要几天时间。 我会在我可以时向您展示。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 TAO、请随时向我更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Jack:

    好的、我想您已经收到了电子邮件。 那么、让我们在这里结束。  

    此致

    TAO