请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63806 您好!
我们需要有关63806是否可以直接替换设计中的63805的技术建议。 我看到我们建议63806使用2x47uF 输出电容、而63805仅使用1x22uF 输出电容。 我们目前的设计中没有超过1x22uF 的空间,因此不可能按照建议使用2x47uF。
您能否解释为什么63805和63806之间存在设计差异?
63806是63805的真正替代产品吗? 还是需要大于1x22uF 的电容器?
谢谢!