This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:EFT 测试失败

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062558/ucc28740-eft-test-fail

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC24636

您好、专家、

UCC28740在客户端进行评估。 所有功能在系统中都能正常工作。 当它们用于测试 EFT 时、发现当注入1000V 时、UCC28740将关断一段时间。 当注入电压为4000V 时、关断时间会更长。 请帮您检查一下。 谢谢。

这是24V 输出@1000V、100KHz:

这是24V 输出@ 4000V、5kHz

这是客户提供的原理图:

e2e.ti.com/.../DCDC24V_2D00_DCDC24V.pdf

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shongzhen:

    感谢您的提问。

    请告诉我每个通道中的波形吗? 我以为蓝色的是输出电压、但我不确定其他是什么。  

    UCC28740前面是否有任何功率级?   

    在此处获取更多信息将会很有帮助。  

    此致、  

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    客户使用第三部分测试 EFT。 因此、客户需要找到解决或验证此问题的方法。 因此、它们可以返回到第三部分的前束测试 EFT。

    您需要哪种引脚波形?   

    客户刚才有一个 VS 的波形(CH3表示 VS):

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SongZhen:

    感谢您的反馈。  

    绿色波形是什么?   

    VS 波形似乎连接到了我。 它几乎就像一个丁格尔。 正确的 Vs 应如下所示、Vs 应在正常运行时约为4V。 (不包括峰值)

     

    当客户测试波形时、探头可能接触不良。  您是否会帮助您的客户再次进行测试?

    压降可能来自噪声。 为澄清这一点、请您说明一下  

    1.移除 Q8并使用快速恢复二极管。 -->是否禁用 SR 控制器以检查问题的发生时间? UCC28740或 UCC24636。

    如果它来自 UCC28740、  

    *请使用 UCC28740 sluc487的计算文件。 输入系统规格以检查 UCC28740周围的组件是否正确。 需要确保 Vs 波形恢复正常。  

    *将 C39添加到100pF~470pF 以进行滤波。 最好在最短路径中连接 CS (引脚5)和 GND (引脚3)。 请注意、C39需要直接连接到 IC GND。   

    如果它来自 UCC24636

    *请检查 UCC24636的 DRV 信号是否正确。  请使用 sluc604 验证 VPC 和 VSC 的电阻。  

    *在 VSC 引脚上添加100pF。  

    恐怕我确信、根据有限的信息、会发生什么情况。 我只能向您介绍这些步骤、找到问题所在可能会有所帮助。  

    此致、  

    Wesley