主题中讨论的其他器件: UCC24636
您好、专家、
UCC28740在客户端进行评估。 所有功能在系统中都能正常工作。 当它们用于测试 EFT 时、发现当注入1000V 时、UCC28740将关断一段时间。 当注入电压为4000V 时、关断时间会更长。 请帮您检查一下。 谢谢。
这是24V 输出@1000V、100KHz:

这是24V 输出@ 4000V、5kHz

这是客户提供的原理图:
e2e.ti.com/.../DCDC24V_2D00_DCDC24V.pdf
此致
郭松珍
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
UCC28740在客户端进行评估。 所有功能在系统中都能正常工作。 当它们用于测试 EFT 时、发现当注入1000V 时、UCC28740将关断一段时间。 当注入电压为4000V 时、关断时间会更长。 请帮您检查一下。 谢谢。
这是24V 输出@1000V、100KHz:

这是24V 输出@ 4000V、5kHz

这是客户提供的原理图:
e2e.ti.com/.../DCDC24V_2D00_DCDC24V.pdf
此致
郭松珍
您好、SongZhen:
感谢您的反馈。
绿色波形是什么?
VS 波形似乎连接到了我。 它几乎就像一个丁格尔。 正确的 Vs 应如下所示、Vs 应在正常运行时约为4V。 (不包括峰值)

当客户测试波形时、探头可能接触不良。 您是否会帮助您的客户再次进行测试?
压降可能来自噪声。 为澄清这一点、请您说明一下
1.移除 Q8并使用快速恢复二极管。 -->是否禁用 SR 控制器以检查问题的发生时间? UCC28740或 UCC24636。
如果它来自 UCC28740、
*请使用 UCC28740 sluc487的计算文件。 输入系统规格以检查 UCC28740周围的组件是否正确。 需要确保 Vs 波形恢复正常。
*将 C39添加到100pF~470pF 以进行滤波。 最好在最短路径中连接 CS (引脚5)和 GND (引脚3)。 请注意、C39需要直接连接到 IC GND。
如果它来自 UCC24636
*请检查 UCC24636的 DRV 信号是否正确。 请使用 sluc604 验证 VPC 和 VSC 的电阻。
*在 VSC 引脚上添加100pF。
恐怕我确信、根据有限的信息、会发生什么情况。 我只能向您介绍这些步骤、找到问题所在可能会有所帮助。
此致、
Wesley