请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808A-2Q1 主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2
大家好、
数据表中没有关于建议的 VDD 的规格-任何建议 UCC2808A-2Q1的建议 VDD 工作条件是什么?
由于 UCC2808A-2Q1的起始阈值 UVLO 为4.1V-4.5V、因此我想5V 可以为 UCC2808A-2Q1供电-您可以确认吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
数据表中没有关于建议的 VDD 的规格-任何建议 UCC2808A-2Q1的建议 VDD 工作条件是什么?
由于 UCC2808A-2Q1的起始阈值 UVLO 为4.1V-4.5V、因此我想5V 可以为 UCC2808A-2Q1供电-您可以确认吗?
谢谢!