This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:VDD 运行范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062648/ucc2808a-2q1-vdd-operating-range

器件型号:UCC2808A-2Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2

大家好、

数据表中没有关于建议的 VDD 的规格-任何建议 UCC2808A-2Q1的建议 VDD 工作条件是什么?  

 由于 UCC2808A-2Q1的起始阈值 UVLO 为4.1V-4.5V、因此我想5V 可以为 UCC2808A-2Q1供电-您可以确认吗?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、建议 VDD 应介于5V 和14V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏好、

    谢谢你。 但是、数据表中是否有任何地方指明了5V 至14V 的建议工作电压范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2808A-2Q1实际上基于 UCC2808A-2、ESD 和温度可扩展至汽车级。 因此、您可以参阅 UCC2808A-2以了解 UCC2808A-2Q1的 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏好、

    谢谢。 更新汽车数据表是很好的。