Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ51013B、 BQ500212A大家好、团队、
我正在寻找一些选项来开始无线充电开发、但我想从您的专家建议中获得帮助。 我看到您有一些 BQ51013B 、BQ500212A 等器件、但我发现其中一些器件不推荐用于新设计。
您能否推荐一些用于发送器和接收器的开发套件?
我们计划设计一个垫子、使用大约30W 的功率。接收器的功率大约为5W 或10W
感谢您的支持。
此致
弗朗西斯科