This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无线开发发送器/接收器开发套件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062646/wireless-development-transmitter-receiver-development-kit

主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ500212A

大家好、团队、

我正在寻找一些选项来开始无线充电开发、但我想从您的专家建议中获得帮助。 我看到您有一些 BQ51013B 、BQ500212A 等器件、但我发现其中一些器件不推荐用于新设计。

您能否推荐一些用于发送器和接收器的开发套件?  

我们计划设计一个垫子、使用大约30W 的功率。接收器的功率大约为5W 或10W

感谢您的支持。  

此致

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco

    我们的无线电源器件数量有限、其功率范围为5W。 BQ51013B 和 BQ500212A 是最好的起点。

    无法支持30W MAT。   

    我将与你联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。  

    我想知道为什么 不推荐在新设计中采用 BQ500212A? 您有更多选择吗? 您是否有用于发送器和接收器的 EVM?

    当然、我们可以联系到您!!

    谢谢!

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以脱机处理这个问题--我已经给你发了一条消息。