This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:Ucc28782-高 Cw

Guru**** 2509515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062331/ucc28782-ucc28782--high-cww

器件型号:UCC28782

您好:

我们新构建了平面变压器、但它具有高绕组间电容。

CPRI-sec 为500pF、其他一切都符合预期。  

该结构采用高交错式结构:因此泄漏电流仅为0.25uH、因此我们增加了一个大约2.5uH 的外部电感器。  

该组件与具有等效比率的传统手绕变压器配合使用。 这个的绕组间电容为300pF。 而不是平面版本。 我们可以看到无可挑剔的漏极波形、但仅持续约6ms、之后它会关断。

到目前为止,我们找不到任何问题。 但你怎么看呢?  它是否由于 Cww 过大而关闭?

什么是解决方案才能使其正常工作?

任何见解都将非常高、我对此表示赞赏。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们无法猜测电路板上发生了什么保护。   您可能需要捕获一些波形、以通过数据表表表表8-3中列出的"操作"和"操作延迟"来识别保护。 通常、当低侧 FET 导通时、高绕组间电容会导致高尖峰电流。 如果该尖峰电流无法通过前沿消隐和 CS 引脚滤波器进行滤波、 PWML 将过早关闭。 VS 引脚无法检测到有效输入电压。 然后、控制器将"认为"它仍 处于欠压状态。

    即使对于 ACF,我们仍然希望漏电感尽可能小,因为低漏电感将有助于提高效率。 如果极低的漏电感导致短的共振周期,则必须放大钳位电容。 不要尝试串联外部电感器。 保护可能是由外部添加的电感器引起的。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Mad Jaden