This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:异常运行、在 VCC 之前将 EN 置为有效

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062049/lm3881-abnormal-operation-assert-en-before-vcc

器件型号:LM3881

大家好、团队、

我知道建议的行为是在为 VCC 供电后将 EN 置为有效。 但我想确认在 VCC 之前将 EN 置为有效的异常操作。

如果在 VCC 之前将 EN 置为有效、则 LM3881有泄漏电流过 EN 至 VCC?
在此模式下、器件是否已损坏?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato、

    当 EN 在 VCC 上升到其最小工作电压以上之前置位时、可能会导致 FLAG 输出出现异常行为。 这种异常行为是不可预测的、未定义。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    芯片内部有 ESD 二极管、因此在没有 VCC 的情况下施加 EN 时、ESD 二极管被激活、从而导致泄漏路径。  

    在器件的正常运行条件下、不建议在 VCC 高于2.7V 之前使 EN 处于高电平。

    请将其修复。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的塞缪尔-圣、Yihe-San、  

    感谢您的详细信息。 我们将向客户提供该信息。

    此致、

    Sato