大家好、我们正在设计一个需要以下电压的路由器、但我们想看看您是否可以帮助我们使用 TI 组件进行参考设计
我们将考虑以下组件
欢迎提供任何支持
U1 LM27342MY/NOPB
U4 LM27341车型年款/NOPB
U16 LMR10530XSD/NOPB
U3 LMR12020XSD/NOPB
U5、U17 MAX16907SAUE/V+
U1
U4.
U16.
U3
U5.
U17.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们正在设计一个需要以下电压的路由器、但我们想看看您是否可以帮助我们使用 TI 组件进行参考设计
我们将考虑以下组件
欢迎提供任何支持
U1 LM27342MY/NOPB
U4 LM27341车型年款/NOPB
U16 LMR10530XSD/NOPB
U3 LMR12020XSD/NOPB
U5、U17 MAX16907SAUE/V+
U1
U4.
U16.
U3
U5.
U17.
您好、Sergio、
您可以 在此处找到无线路由器电源参考设计的列表 参考设计
对于5V 至0.9V、您可以考虑 使用 TPS6286810CRQY。 即使是 LMR10530 、您也提到了现货库存、可用于该电源轨。
我的产品系列仅支持输入电压小于6V 的降压转换器。 如果您愿意了解从12V 输入电源运行的电源轨的其他降压转换器选项、我可以稍后将此帖子移至我们的中输入电压团队。
此致、
瓦伦