This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR10530:设计验证

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27341, LMR10530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061969/lmr10530-design-validation

器件型号:LMR10530

大家好、我们正在设计一个需要以下电压的路由器、但我们想看看您是否可以帮助我们使用 TI 组件进行参考设计

我们将考虑以下组件

欢迎提供任何支持

U1      LM27342MY/NOPB            

U4        LM27341车型年款/NOPB            

U16       LMR10530XSD/NOPB         

U3         LMR12020XSD/NOPB         

U5、U17   MAX16907SAUE/V+     

U1

U4.

U16.

U3

U5.

U17.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您与我们联系。 您能告诉我 这里的输出轨到底驱动了什么吗? 然后、我可以检查我们是否有任何相应 的参考设计。  此外、您计划何时使用此设计投入生产?

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出轨进入 WiFi 射频 SoC  

    我们希望在2022年第1季度生产至少1、000台、2022年第2季度至第4季度生产5、000台

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为、电源轨无法正常工作的问题 是我们没有正确的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    您可以 在此处找到无线路由器电源参考设计的列表 参考设计

    1. 您是否已经拥有某些电源轨 无法按预期工作的原型板? 您能否详细说明哪些不起作用?
    2. 您还对 SOC 有任何软启动或定序要求吗?
    3. 您能否告诉我直流/直流的哪些特性 、例如效率、电压精度、瞬态响应、封装、 价格等。  对您很重要?

    对于5V 至0.9V、您可以考虑 使用 TPS6286810CRQY。 即使是 LMR10530 、您也提到了现货库存、可用于该电源轨。

    我的产品系列仅支持输入电压小于6V 的降压转换器。 如果您愿意了解从12V 输入电源运行的电源轨的其他降压转换器选项、我可以稍后将此帖子移至我们的中输入电压团队。

    此致、

    瓦伦