This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288-Q1规格确认

Guru**** 2579935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061785/tps55288-q1-tps55288-q1-spec-confirm

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS552882-Q1

你(们)好

我 对该器件有如下疑问:

1、 负载突降耐受时间、电压值?μ s。

2. 该器件的电压调节精度是多少?

最大输出电流? 该器  件的输出电流能否涵盖4.5A (考虑到电机高功率输出导致的瞬时压降)、3.5A (正常运行、持续输出)应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    器件的最大直流输入电压为36V。

    2.调节精度可在数据表 EC 表中找到。

    请注意、TPS55288-Q1和 TPS552882-Q1是两种不同的器件。

    具体取决于输入电压范围、输出电压、输出电流、最高工作环境温度。 您可以共享这些信息吗?