This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:哪个引脚分配更受欢迎

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TL783, LMS1585A, LM317, LM340, LM2904, LM2937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061672/tlv1117-which-pin-assignment-is-more-popular

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: TL783LMS1585ALM317LM340LM2904LM2937

尊敬的专家:

我的客户正在考虑采用 TO263-3封装的 LDO。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 TO263-3封装、有两种类型的引脚分配。

 Topview、左侧

(1) TLV1117中的 GND、OUT 是此类型。

(LM317、LM108x、LMS1585A、TL783和 TL750等)

(2) IN、GND、OUT uA78xx 是这种类型。  

(LM340、LM2904、LM2931、LM2940、LM2937等)

哪种类型在市场上更受欢迎?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    引脚排列#1更为流行。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。

    我了解类型(1)更受欢迎。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一