Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TL783, LMS1585A, LM317, LM340, LM2904, LM2937
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 主题中讨论的其他器件: TL783、 LMS1585A、 LM317、 LM340、 LM2904、 LM2937
尊敬的专家:
我的客户正在考虑采用 TO263-3封装的 LDO。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
关于 TO263-3封装、有两种类型的引脚分配。
Topview、左侧
(1) TLV1117中的 GND、OUT 是此类型。
(LM317、LM108x、LMS1585A、TL783和 TL750等)

(2) IN、GND、OUT uA78xx 是这种类型。
(LM340、LM2904、LM2931、LM2940、LM2937等)

哪种类型在市场上更受欢迎?
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一