主题中讨论的其他器件:BQ78350、 EV2400、 BQSTUDIO、 BQEVSW
大家好、
迄今为止、我已搜索有关 BQ78350-Rxx 的每个帖子、以寻找答案。 老实说、我在这个问题上非常需要帮助。
BQ78350并不总是通过使用 EVM 硬件与主机控制器进行通信来 ACK 其自身地址。 有趣的是、在使用 EV2400时、它始终是 ACK。
我的设置:
nRF52840 @ 3.3V
VH = 2.5V
VL = 0V
f = 100KHz (我的示波器表明、否则、因为测量设置不正确。)
每次传输之间等待~2ms

并在完成扫描之间等待1秒

问题:
BQ78350未 ACK 其自身地址。
序列:
S 0 0 0 1 0 1 1 W NACK P

大多数事务处理没有问题、但它始终是每隔几秒随机 NACK。 这对于医疗产品来说是很不好的。
必须有原因、因为 EV2400似乎没有出现此问题、但我看不到任何问题。
任何帮助 都将得到妥善接受。
OscarP