This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:随机 NACK 其自己的地址

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061640/bq78350-r1a-random-nack-its-own-address

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350EV2400BQSTUDIOBQEVSW

大家好、

迄今为止、我已搜索有关 BQ78350-Rxx 的每个帖子、以寻找答案。 老实说、我在这个问题上非常需要帮助。

BQ78350并不总是通过使用 EVM 硬件与主机控制器进行通信来 ACK 其自身地址。 有趣的是、在使用 EV2400时、它始终是 ACK。

我的设置:

nRF52840 @ 3.3V

VH = 2.5V

VL = 0V

f = 100KHz (我的示波器表明、否则、因为测量设置不正确。)  

每次传输之间等待~2ms

并在完成扫描之间等待1秒

问题:

BQ78350未 ACK 其自身地址。

序列:  

S 0 0 0 1 0 1 1 W NACK P

大多数事务处理没有问题、但它始终是每隔几秒随机 NACK。 这对于医疗产品来说是很不好的。  

必须有原因、因为 EV2400似乎没有出现此问题、但我看不到任何问题。

任何帮助 都将得到妥善接受。

OscarP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    EV2400存在随机插孔。 如果您使用 bqStudio 中的"Registers"窗口或 bqEVSW 中的 SBS 窗口进行记录、则会看到缺少数据。这是因为存在 nacks 或其他错误。

    如果是 NACK、则所有系统都应重试。 NACK 重试和 PEC 的使用主要是为了保护系统免受噪声的影响。 bq78350在繁忙时将 NACK。 有时、它也会超时事务。