Other Parts Discussed in Thread: TPS3420, TPS3421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3420 主题中讨论的其他器件: TPS3421
您好!
我将了解 TPS3420和 TPS3421之间的差异、主要差异似乎是 TPS3421上的固定 RST。 对于 TPS3420、切换到 TPS3421需要什么、除了400ms 的延迟之外、它是否在功能上等效? 切换到 TPS3421是否存在任何其他限制?
感谢您的帮助!