This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:TPS3420与 TPS3421

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3420, TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061362/tps3420-tps3420-vs-tps3421

器件型号:TPS3420
主题中讨论的其他器件: TPS3421

您好!

我将了解 TPS3420和 TPS3421之间的差异、主要差异似乎是 TPS3421上的固定 RST。  对于 TPS3420、切换到 TPS3421需要什么、除了400ms 的延迟之外、它是否在功能上等效?  切换到 TPS3421是否存在任何其他限制?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS3420和 TSP3421具有相同的引脚排列、但电气特性和功能存在差异。 我建议您查看整个数据表:

    总之:

    TPS3420是一款双通道器件、其输出在两个输入(PB1和 PB2)在按钮定时器持续时间内保持低电平时置为有效、而在释放任一输入 PBX 时置为无效。


    TPS3421是一款双通道器件、此器件的输出在两个输入(PB1和 PB2)被保持在低电平时被置为有效
    按钮定时器持续时间、并在复位超时持续时间后失效。

    谢谢你。