This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:潜在的 bq Studio 错误、剩余和完全充电容量十六进制(&G;Dec 转换不正确

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061069/bqstudio-potential-bq-studio-bug-remaining-and-full-charge-capacity-hex--dec-conversion-incorrect

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80

您好!

我注意到 bq Studio (1.3.101)中出现了一个问题、当电池组配置为报告以 Wh (而不是 mAh)为单位的剩余电量和全部电量时、就会出现这个问题。
虽然接收到的十六进制值正确、但显示的十进制值不正确。

请注意以下示例。  原始值为0x2228、应显示为十进 制8744 CWH (对于我们的电池组而言、这是一个合理的值)。  但是、它错误地显示为21904 MWh。

如果从错误显示的值开始、当 CAPM 位设置为 SBS Configuration 时、单位 mWh 实际上应按照电池报告的单位位于 CWH 中。

虽然这个错误很小、但在开发过程中必须经常手动将十六进制转换为十进制会很烦人。  非常感谢更新 bq Studio 以纠正这种情况!

请注意、当 CAPM 被清除时、bq Studio 会正确报告和显示 mAh 容量。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    bqStudio 支持多个产品。 您能否提供产品(监测计)名称和固件版本号? 信息显示在 bqStudio 窗口左侧的仪表板上。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    监测计是 BQ40Z80、具有版本04固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    感谢您报告此问题。
    此问题可能与显示无符号值有关。 我看到有一个相关的变化。 bqStudio v1.3.107有一个影响无符号值显示的修复程序。 v1.3.107尚未在 TI.com 上发布。 如果您想尝试一下、请在 e2e 上向我发送朋友请求。