主题中讨论的其他器件: BQ40Z80
您好!
我注意到 bq Studio (1.3.101)中出现了一个问题、当电池组配置为报告以 Wh (而不是 mAh)为单位的剩余电量和全部电量时、就会出现这个问题。
虽然接收到的十六进制值正确、但显示的十进制值不正确。
请注意以下示例。 原始值为0x2228、应显示为十进 制8744 CWH (对于我们的电池组而言、这是一个合理的值)。 但是、它错误地显示为21904 MWh。
如果从错误显示的值开始、当 CAPM 位设置为 SBS Configuration 时、单位 mWh 实际上应按照电池报告的单位位于 CWH 中。

虽然这个错误很小、但在开发过程中必须经常手动将十六进制转换为十进制会很烦人。 非常感谢更新 bq Studio 以纠正这种情况!
请注意、当 CAPM 被清除时、bq Studio 会正确报告和显示 mAh 容量。
此致、
Daniel