This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:LM76002RNPR 的开关频率和输出电流异常

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061120/lm76002-the-sw-switching-frequency-and-output-current-of-lm76002rnpr-are-abnormal

器件型号:LM76002

您好,

我们使用 LM76002RNPR 创建降压电路、Vin=12V、Vout=5.1V、RT 引脚悬空(fsw=500kHz)、但我们测量到 LM76002 SW 引脚的开关频率仅为186kHz、这不是预期的500kHz、输出电流为正弦波、而不是预期的恒定电流! 波形图如下所示!

输出电流≈0.36A

输出电流≈1.45A

为什么 SW 的频率未设置为500kHz? 为什么输出电流是正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanqing、

    请提供您设计的电路原理图吗?

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanqing、

    您可以尝试移除 C1143 68pF 电容器、因为它将在与1.1Mohm 反馈电阻器并联时创建一个零。

    此外、请确保安装了所有输出电容器。

    您可以参考数据表中的建议表来查找最佳无源组件值。

    此致

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定,点击!