Other Parts Discussed in Thread: LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76002 您好,
我们使用 LM76002RNPR 创建降压电路、Vin=12V、Vout=5.1V、RT 引脚悬空(fsw=500kHz)、但我们测量到 LM76002 SW 引脚的开关频率仅为186kHz、这不是预期的500kHz、输出电流为正弦波、而不是预期的恒定电流! 波形图如下所示!
输出电流≈0.36A

输出电流≈1.45A

为什么 SW 的频率未设置为500kHz? 为什么输出电流是正弦波?