This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压器件建议查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060790/buck-boost-parts-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TPS631000TPS63802TPS63100

您好、TI 专家。

客户询问了降压-升压。

规格如下所示。

------------------------------------------------------------------

-应用:带许可证电池(锂离子电容器)的可充电 RCU (遥控单元)

-输入电压:1.5V ~ 5V

-输出电压:典型值 3.3V

-负载电流:最大700mA

-需要启用/禁用控制引脚

-低静态电流

-封装:不包括 LGA 和 BGA 封装类型

------------------------------------------------------------------

是否有合适的器件? 请推荐。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Grady、

     启动期间的最小输入电压可能高于1.5V?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao

    高达 Vin (min) 1.6V 的电压似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我想您可以尝试 TPS631000。 数据表。 但其封装不是 BGA 或 LGA。

    或者、如果您可以确保输入电压大于1.8V、TPS63802/5也是适用的

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao

    TPS63100目前处于预发布状态。

    TPS63100数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    何时将其转换为活动状态并提供电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    该器件将在2022年2月之前激活。 我们正在运行 RTM、现在可以提供少量批量。

    此致

    TAO