Other Parts Discussed in Thread: LM5170
主题中讨论的其他器件:LM5170
您好!
我正在使用模拟 VCOMP 引脚行为的模型进行仿真、其中由增益为-60dB 的差分放大器控制的电流源驱动整个补偿网络中的电压。 然后由 PWM 斩波器中的比较器测量电压。 根据 ISET 的0-2.5V 输入范围、我已将电流源限制为0-2.5mA 的输出。 我注意到、当 ISET 较低、导致进入补偿网络的电流较低时、VCOMP 必须以 VCOMP 输出端的电阻负载控制的速率衰减。 功能方框图中没有明确说明在假设电压由流入补偿网络电容的非负电流控制的情况下 VCOMP 打算如何衰减。 您能否评论一下此衰减的预期发生方式?