This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:具有负误差的 VCOMP 行为

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060955/lm5170-q1-vcomp-behavior-with-negative-error

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在使用模拟 VCOMP 引脚行为的模型进行仿真、其中由增益为-60dB 的差分放大器控制的电流源驱动整个补偿网络中的电压。 然后由 PWM 斩波器中的比较器测量电压。 根据 ISET 的0-2.5V 输入范围、我已将电流源限制为0-2.5mA 的输出。 我注意到、当 ISET 较低、导致进入补偿网络的电流较低时、VCOMP 必须以 VCOMP 输出端的电阻负载控制的速率衰减。 功能方框图中没有明确说明在假设电压由流入补偿网络电容的非负电流控制的情况下 VCOMP 打算如何衰减。 您能否评论一下此衰减的预期发生方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里假设 TCA 不能输出负电流(灌电流)。 这是可行的吗? 如果是、这可以解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    感谢您关注 LM5170。

    是的、跨导放大器的输出可以拉取和灌入电流、因此补偿网络中的电容器可以充电和放电。

    规格 ICOMP 位于  数据表的电气特性表中。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城

    感谢您指出这一点!  

    我注意到、还指定了 GM 放大器带宽。 增益是否接近该频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    是的、1mA/V GM 增益保持、直到频率超出带宽限制。

    谢谢、

    银城