This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:USB OTG 电源

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061015/bq25672-usb-otg-power

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

我们在 ACDRV 引脚接地的模式下使用 BQ25672器件。 (我们只有一个电源)

我们使用 USB-OTP 引脚(PMID)为另一个电路供电。 当由 VBUS 电源(9Vdc)供电时、这种情况很好、这意味着我们在 PMID 引脚上得到9Vdc。 但是、当我们从电池输入(8.2VDC)运行时、我们仅获得1.3VDC 的输出。

我的软件人员正在为该模式设置寄存器。 请帮我们解决问题。

另请参阅随附的 BQ25672电路屏幕截图。

谢谢、如果您需要更多信息、请告诉我、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    一旦 VBUS 被移除、主机必须写入 EN_OTG 位(REG12b6)、并且在一个短延迟后、OTG 输出将在 PMID/VBUS 上可用。  OTG 输出实际上是在 VBUS 而非 PMID 上调节的。  您应该能够在 PMID 上施加负载、但不会获得由 VBUS 和 PMID 之间的 FET 控制的 OTG 电流限制(REG0D)的好处。  此外、您需要确保 IBAT 放电调节足够高或被禁用、以便 OTG/反向模式转换器输入电流对于 VBUS/PMID 上的负载足够高。  如果 PMID 上存在重负载、然后尝试打开 OTG、OTG 可能无法启动。  为了保持电压直到 OTG 启动、您也许能够向 PMID 添加明显更多的电容。

    如果在移除 VBUS 后需要快速转换为 OTG 供电、我建议您更改为具有备份模式的 BQ25798。  当 VBUS 掉电时、备份模式会自动开启 OTG。  BQ25798与 BQ25672引脚对引脚、但在 PMID 上需要稍高的电容。

    此致、
    Jeff