主题中讨论的其他器件: BQ25798
大家好、
我们在 ACDRV 引脚接地的模式下使用 BQ25672器件。 (我们只有一个电源)
我们使用 USB-OTP 引脚(PMID)为另一个电路供电。 当由 VBUS 电源(9Vdc)供电时、这种情况很好、这意味着我们在 PMID 引脚上得到9Vdc。 但是、当我们从电池输入(8.2VDC)运行时、我们仅获得1.3VDC 的输出。
我的软件人员正在为该模式设置寄存器。 请帮我们解决问题。
另请参阅随附的 BQ25672电路屏幕截图。
谢谢、如果您需要更多信息、请告诉我、
Mike