This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:使用1uF 电容器时 LDO 的稳定性

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133688/tlv1117-stability-of-the-ldo-with-1uf-capacitor

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件:TLV767

您好!
使用1uF 陶瓷输出电容器时、以下电路是否稳定? 数据表显示 -该器件设计为与钽和一起工作时保持稳定
ESR 介于0.2 Ω 和10 Ω 之间的铝电解输出电容器

此致、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaury、

    该器件200mΩ 输出电容器的最小5 Ω ESR。 陶瓷电容器具有大约10mΩ~ 20mΩ Ω 的 ESR、因此不适合没有串联电阻的器件。  

    他们是否考虑了 TLV767? 这是一款改进型、具有成本效益的器件、但不是 P2P。 在他们的原理图中、他们似乎正在寻找一个 P2P 插件来替换电路板上已有的器件。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在上一个原理图中、我使用了与陶瓷电容器一起工作时保持稳定的 LP3869。 我没有意识到 TLV1117在使用陶瓷电容器时不是稳定的。 是否存在与陶瓷电容器一起工作时保持稳定的 P2P。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaury、

    我查看了我们的产品系列、我认为我们没有任何可以作为一个分支的东西。

    此致、

    Nick